Telecom
Nexans schließt einen 3-Jahres-FTTH-Liefervertrag mit dem belgischen Mobilfunkunternehmen Proximus ab
21.04.2022
Nexans Telecom Systems hat mit Cebeo, einem Mitglied der Sonepar-Gruppe, einen 3-Jahres-Rahmenvertrag für Proximus, ein großes belgisches Mobilfunkunternehmen, unterzeichnet. Durch die Bereitstellung unserer Fassadenlösung trägt Nexans dazu bei, die Einführung der Fibre To The Home (FTTH)-Netzwerkinfrastruktur des Kunden zu beschleunigen.
FTTH-Ausbau
Die kontinuierliche Nachfrage nach höherer Bandbreite treibt den Einsatz von glasfaserbasierten FTTH-Architekturen in vielen belgischen Städten voran. Anwohner und Unternehmen wünschen sich eine zuverlässige, schnelle und sichere Netzwerkverbindung. Proximus hat sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten 6 Jahren mindestens 70 % der Haushalte und Unternehmen im Land mit Glasfaser abzudecken. Diese Zahl repräsentiert mehr als 4 Millionen Standorte. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein schneller Glasfaserausbau mit einer Fassadenlösung gewählt.
Die Fassadenlösung von Nexans
Nexans hat eine kostengünstige und zuverlässige Fassadenlösung für FTTH-Anwendungen entwickelt. Die Installation ist schnell erledigt, da die Installation der Lösung an der Außenwand eines Gebäudes kostspielige Tiefbauarbeiten überflüssig macht. Die Fassadenlösung von Nexans besteht aus einem Glasfaser-Verteilerkabel und einer Nexans WALLDROP-Box, die das Verteilerkabel mit dem Stichkabel auf der Teilnehmerseite verbindet.
Das folgende Video gibt einen detaillierten Überblick über die Fassadenlösung von Nexans.