Kupfer
Der Singapore Green Building Council zertifiziert zum wiederholten Mal Nexans-Kupfer-LAN-Kabel
18.08.2022Zum zehnten Mal in Folge hat Nexans Singapur vom Singapore Green Building Council die Singapore Green Building Product (SGBP)-Zertifizierung für seine LANmark-6-, 6A- und 7A-Kupfer-Ethernetkabel für die strukturierte Verkabelung in Firmengebäuden, Büros und Rechenzentren erhalten.
Der Singapore Green Building Council (SGBC) ist eine gemeinnützige Organisation, die die Nachhaltigkeit der Gebäudeumgebung in Singapur fördert. In ihrem Masterplan zur Ökologisierung des Gebäudesektors will die SGBC den Anteil zertifizierter nachhaltiger Gebäude in Singapur von 43 % im Jahr 2020 auf 80 % bis 2030 steigern.
Zu den Klimazielen Singapurs gehört die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 50 %. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Reduzierung des Gebäude-Fußabdrucks von entscheidender Bedeutung, da der Sektor zu etwa einem Fünftel der Emissionen Singapurs beiträgt.
Nexans wird sicherstellen, dass seine LANmark-Kabel weiterhin die strengen Anforderungen der SGBC im Rahmen ihres SGBP-Produktzertifizierungssystems erfüllen. Die im Juli 2022 ausgestellten Zertifikate decken das Kabelsortiment LANmark-6, LANmark-6A und LANmark-7A von Nexans ab.
Singapour Green Building Zertifikate: