Blog : Smart Connections

  • Telecom

    Barrie Powell Barrie Powell 05.02.2024

    Der Umgang mit der heutigen FTTH-Materialknappheit in Großbritannien

    Eine Reihe von Problemen bei der Produktbeschaffung hat deutliche Auswirkungen auf die Einführung von Glasfasernetzen im Vereinigten Königreich. Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung und den Aufbau von Glasfasernetzen deutlich zu reduzieren... Aginode möchte einige Einblicke in die Bewältigung von Hindernissen und die Gewährleistung der Kontinuität der Lieferkette geben - und aufzeigen, wo wir helfen können.

  • Office & Enterprise

    Alexandra Nacken Alexandra Nacken 02.06.2023

    Erreichen der Energieeinsparungsziele mit Fibre To The Office (FTTO)

    Das rasante Wachstum der digitalen Wirtschaft hat zu einem Anstieg des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen geführt, so dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Fibre To The Office (FTTO)-Lösungen Netzwerke zukunftssicher machen und gleichzeitig die Energiekosten und die Umweltbelastung deutlich senken können. Durch die Nutzung der Vorteile von Kupfer und Glasfaser können Unternehmen Redundanz und Flexibilität erreichen.

  • Telecom

    Jessica MCGINLEY Jessica MCGINLEY 22.05.2023

    Herausforderungen, Chancen und Lösungen für UK AltNets im Jahr 2023

    Nach einem fulminanten Start müssen die AltNets ihre anfänglichen Fortschritte durch ein effektives Gleichgewicht zwischen Standardisierung, Konfigurierbarkeit, Anleitung und Zugänglichkeit aufrechterhalten. Dies wird durch die Umsetzung intelligenter Lösungen erreicht.

  • Telecom

    Oene-Wim Stallinga Oene-Wim Stallinga 01.05.2023

    Die Vorteile einer Reduzierung der CO2-Emissionen der Netzwerke

    Die weltweit hohe Nachfrage nach Bandbreite und die Notwendigkeit, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, haben zu verstärkten Diskussionen über den Kohlenstoff-Fußabdruck von Netzen geführt. Die Bewertung der Kohlenstoffemissionen kann die Betriebskosten senken, Nachhaltigkeitsziele unterstützen und die CO2-Performance in Projekten verbessern, was zu einem wichtigen Faktor bei der Auswahl von Partnern und Lieferanten wird.

  • Campus

    Georges Kazantzidis Georges Kazantzidis 05.04.2023

    Fibre To The Office installation for brand new Eemsdelta Campus

    The Eemsdelta Campus in Appingedam, the Netherlands, brings secondary education, a practical study programme and a sports cluster together in a single facility. With a total area of 16,600 m2, this new campus consists of several buildings that jointly accommodate 1,700 students. The project, which cost some 38 million euros, was designed from the outset to be extremely energy-efficient, 100% circular and earthquake-proof.

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen